This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:LED 指示灯异常

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413487/iso1228-abnormal-led-light

器件型号:ISO1228

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 ISO1228、他们发现 LED 在灌入模式下正常工作。 但在源模式下、无论输入如何、LED 都保持亮起。

您能提供一些建议吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    感谢您联系我们。 为了使 LED 在灌入和拉出模式下均亮起、每个 LEDx 引脚需要有两个 LED。 这样可使 LED 电流在两种模式下流动。 请参阅我们的 [常见问题解答]如何在不更改终端/元件的情况下启用灌电流/拉电流模式? 展示了如何启用灌电流/拉电流模式的示例。 我们还将在下月发布采用此拓扑的 EVM

    如果需要进一步审核、请提供客户解决方案的示意图。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    他们的原理图如下所示、其中0Ω Rilim=Rthr=Rpar=__LW_AT__、1kΩ、16kΩ。 但当 INx 没有输入时、LED 也会亮起。 它们现在使用的 LED 将仅在200uA 下导通。 此问题是否由检测断线时的电流引起?  

    浪涌保护功能是否能够防止热插拔中的浪涌? 当浪涌=1k、INx=0时、LED 将更亮。 您知道原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    我需要查看客户的原理图以确认 LED 方向并提供在光源模式下它亮起的可能原因。 目前、我认为你是对的、断线检测电流会导致 LED 亮起 并且 LED 处于灌入模式方向 . 如果没有客户原理图、我将无法确认这一点。  

    我在上一篇文章中提到的 EVM 现已发布。  ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com。 灌电流/拉电流模式 EVM 提供了有关如何构建电路板以支持两种工作模式的良好参考。  

    由于在 RSURGE 处使用防浪涌电阻、ISO1228 无需在灌入模式下使用外部 TVS 二极管即可防止浪涌( 有关更多详细信息、请参阅7.3.1浪涌保护)。  

    此致!
    Andrew