Other Parts Discussed in Thread: ISO1228
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用 ISO1228、他们发现 LED 在灌入模式下正常工作。 但在源模式下、无论输入如何、LED 都保持亮起。
您能提供一些建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Zoey、您好!
感谢您联系我们。 为了使 LED 在灌入和拉出模式下均亮起、每个 LEDx 引脚需要有两个 LED。 这样可使 LED 电流在两种模式下流动。 请参阅我们的 [常见问题解答]如何在不更改终端/元件的情况下启用灌电流/拉电流模式? 展示了如何启用灌电流/拉电流模式的示例。 我们还将在下月发布采用此拓扑的 EVM
如果需要进一步审核、请提供客户解决方案的示意图。
此致!
Andrew
Zoey、您好!
我需要查看客户的原理图以确认 LED 方向并提供在光源模式下它亮起的可能原因。 目前、我认为你是对的、断线检测电流会导致 LED 亮起 并且 LED 处于灌入模式方向 . 如果没有客户原理图、我将无法确认这一点。
我在上一篇文章中提到的 EVM 现已发布。 ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com。 灌电流/拉电流模式 EVM 提供了有关如何构建电路板以支持两种工作模式的良好参考。
由于在 RSURGE 处使用防浪涌电阻、ISO1228 无需在灌入模式下使用外部 TVS 二极管即可防止浪涌( 有关更多详细信息、请参阅7.3.1浪涌保护)。
此致!
Andrew