This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:波形上存在尖峰

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418975/iso1640-there-is-the-spike-on-the-waveform

器件型号:ISO1640
Thread 中讨论的其他器件: ISO1540

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户发现  ISO1640的 SDA1引脚具有如下尖峰:

他们使用 ISO1540、但未发现类似的尖峰:

原理图如下所示:

.

该原理图中是否有任何错误?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、  

    我相信这篇文章是 ISO1540的重复: ISO1540相关问题。 如其他文章中所述、假设两侧都有上拉电阻器、根据原理图、我不会看到 ISO1640或 ISO1540产生的尖峰行为。

    在本线程所示的原理图中、应用似乎正在使用 ADI。 您能否确认这些尖峰来自 TI 器件?  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew G ü、

    感谢您的答复。

    是的、它们是相同的问题。 我确认在原理图中使用我们的 ISO1640器件代替 ADI 器件。

    他们在两侧都添加了上拉电阻器、但尖峰问题仍未解决。

    您是否有其他解决此问题的建议方法?

    另一个问题是、 ISO1640可以在一侧和第二侧交换吗? 例如、我们使用1侧连接从器件、使用2侧连接到 MCU?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、  

    如果隔离器的两侧都有上拉电阻器、则原理图侧不会导致此问题。

    官方建议将1侧连接至一个主控制器或 MCU。 2侧具有更高的容性负载、设计为连接到 I2C 总线。  

    再次查看信息后、客户能否解释波形是如何产生的? 这种情况会上升到间歇性水平。 除非将 VCC 更改为1V、否则我不会期望 ISO1540或 ISO1640会产生类似的间歇性高电平。 客户的 VCC 是否正在变换?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复! 检查后、我发现2侧的波形有一些尖峰、1侧出现相应的波形。  

    我还在数据表中找到了以下 pic9-7:

    这就是为什么1侧的低电压电平不能达到0V 的原因吗?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、

    检查后、发现2侧波形有一些尖峰、1侧出现相应波形。  [报价]

    如果通道的输入和输出端都出现尖峰、这不会是器件问题。 这些尖峰是输入信号中的错误或外部噪声的结果。 为消除尖峰行为、需要清理输入信号。  

    为什么1侧的低电压电平无法达到0V?

    是的、1侧 VOL 较高。 这是为了防止双向通道出现闩锁情况。 请参阅 (+)[常见问题解答]为什么 ISO1540/ISO1541和 ISO1640的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V 、了解更多详细信息。

    此致!
    Andrew  

    [/quote]