This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:器件查询

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416952/iso1228-device-query

器件型号:ISO1228

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在使用 ISO1228DFBR 适用于24V 数字输入。  在测试过程中、 客户面临以下问题:

24V 在中、从给出 引脚2、3和4中的 J9连接器 (DIN1_OF、DIN2_SD、DIN3_PF)–DI_OF、DI_SD、DI_PF 的预期输出为3.3V。

在刷写代码之前测量以下数据。 结果是、当 逻辑值为0、DI_OF 为2.01V、而不是0V .

 

e2e.ti.com/.../Schematic.docx

刷写代码后 DI_OF 线路未接收到3.3V 电压、而是仅接收到1.35V-1.5V 电压 .

任何新电路板或旧电路板都是这种情况。  

 输入线路到24V 存在压降、但在受到保护后、输入端至少会接收到22V 电压。 DIO_EN 默认直接由3.3V 供电。  

客户也尝试提供 第8个通道的第一个输入(DIN_OF) IC 的可能结果、但是 无输出 正确接收数据。

您能告诉我、这是否是由 IC 的任何问题引起的?

此致、Shinu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    感谢您的解释。  

    当 DIO_EN (引脚 OUT_EN)为0V 时、ISO1228具有三态输出。 第一个表(无使能)仍显示了部分 DI_PF、SD 和线路上的电压。 启用 OUT_EN 引脚时、DI 线路上的电压会变为间歇性值。

    我怀疑 ISO1228和 MCU 之间存在一些总线争用、因为 ISO1228的逻辑输出处于间歇性值。 我首先要确保 MCU 引脚不会驱动线路的 DI_PF、SD。  如果可能、在断开 MCU 的情况下自行测试 ISO1228的运行。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的意见。

    正如建议的那样、已将控制器与 IC 断开、现在当 DIO_EN 为低电平/悬空时、输入为0V。

    现在、新问题是当24V 为 DIN_OF 供电时、输出仍为0V (当 DIO_EN 被拉至高电平时)。

    但是、当其余两个输入(DIN_SD/DIN_PF)最初以任何顺序(实时条件下)通电、然后 DIN_OF 通电、此时 DI_OF 为3.3V。

    请注意、这种情况仅发生 完成时停止工作。 当单独上电/断电时、DI_OF 仍没有输出(0V)。

    我们正在同时检查 PCB 是否有任何问题、但我想知道您是否有建议来检查 IC 是否与此相关。

    谢谢、Shwetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!  

    我很高兴看到在总线争用消除后有所改善(MCU 输出和 ISO1228输出连接在一起)。  

    [报价 userid="625123" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416952/iso1228-device-query/5437770 #5437770"]

    但是、当其余两个输入(DIN_SD/DIN_PF)最初以任何顺序(实时条件下)通电、然后 DIN_OF 通电、此时 DI_OF 为3.3V。

    请注意、这种情况仅发生 完成时停止工作。 当单独上电/断电时、DI_OF 仍没有输出(0V)。

    [报价]

    当通道独立导通/关断其他通道时、每个输出应与输入匹配。 总线争用后、引脚可能损坏。 我建议用新器件替换 ISO1228、并查看问题是否仍然存在。  

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、我们已经尝试用新样片替换 IC、并且也已断开 MCU 连接。 在这种情况下、我们也会看到相同的问题。

    谢谢、Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shwetha:  

    我怀疑 PCB 中存在更高级别的问题、因为您已交换 IC 并断开 MCU 以独立测试 ISO1228。  

    当同时满足电压和电流阈值时、ISO1228将考虑处于"开启"状态的输入。 除非另外两个输入打开、否则 DI_OF 是否无法获得足够的输入功率?  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!  

    您是否还可以尝试 从 GND 断开剩余的 INx 引脚并让它们悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    已尝试断开其余的 INx 引脚。 结果无变化。

    我还想知道、输出侧是否需要任何下拉电阻器?

    在我们的原理图中、我们直接将 OUT1连接到控制器。

    谢谢、Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!  

    无需下拉电阻器、输出引脚可以直接连接到 MCU 输入。 如需进一步调试、请附上工作通道和非工作通道输入和输出波形的示波器捕获。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    今天上午我和一位同事再次回顾了这篇帖子、我想回顾一下、以确保已经涵盖了一些重要要点。

    首先、原理图看起来不错、仅从原理图来看、我预计不会有任何问题。 从最初的帖子中我主要观察到的是"w/o enable"表(我假设这是在 OUT_EN = GND 时)。  在这种状态下、由于原理图中没有上拉电阻器、我预计 ISO1228的输出引脚(pins28-35)为0V。 这种行为表明有些事情是不寻常的。

    使用 MCU 在 PCB 上很难对此进行故障排除。 如前所述、继续进行调试的理想方法是独立测试器件并断开 PCB 上的 MCU 电气连接。

    在 PCB 上、我假设 MCU 通过布线进行物理连接。 请确认切断了布线或移除了 MCU、以单独测试 ISO1228 (MCU 不仅仅断电)。

    否则、您可以在 ISO1228 EVM 上进行测试以确认器件功能正常。 该器件已通过各种测试在 EVM 上进行了验证。  

    此致!
    Andrew