This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721RBQDRQ1存在问题

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1420370/iso6721-q1-problem-with-iso6721rbqdrq1

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721

工具与软件:

你好

感谢您阅读这封邮件。

我正在进行隔离式 RS232串行通信、为此、我正在使用 ISO6721RBQDRQ1 (如图所示进行连接)、信号来自 ESP32、在我标记为蓝色的图像中、显示的信号被用于获取的示波器线路。

通信不起作用、我开始检查问题并找到这个信号。我不知道输出电压为什么不下降到零、它保持在接近2V 的值之间(对于低电平)和上升至3.3的值之间(对于高电平)。 当我从电路板上断开 ISO6721并再次测量信号时、这些电平可以为高3.3V 和低0V。

当我测量 ISO6721输出上的信号(引脚6)时、此信号始终保持在1V 左右。

如果有人能就此事向我提出建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO6721-Q1具有两种不同的引脚排列。 这就好像您的芯片不是 ISO6721 R BQDRQ1 (标记为21RB)但 ISO6721BQDRQ1 (标记为6721B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    正如 Clemens 提到的、引脚排列可能有点混乱。 如果您提到的器件型号正确、则引脚排列为:

    您原理图中显示的隔离器器件与您提供的器件型号不同。 请验证隔离器的器件型号和引脚排列、并相应地排列引脚排列。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这就是所发生的情况、信号是交叉的。 感谢您的帮助。