This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:隔离器的输出逻辑

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1420408/iso7021-output-logic-of-isolator-regarding

器件型号:ISO7021

工具与软件:

您好!  

我有一个关于 ISO7021和 ISO7021F 输出的问题。

ISO7021 (不带后缀 F)-默认输出高电平。

ISO7021F (带后缀 F)- 默认输出 低电平。

在数据表中、开关特性如下面的图- 1所示、器件功能表如下面的图- 2所示。

图- 1.

图- 2.

我有疑问。 ISO7021 (无后缀 F)输出信号 A 是否为输入信号的非(逻辑非)(在两侧均通电(PU)时)? (如图所示-标记为红色的1)。 如果是这样、则器件功能表不会反映相同内容。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出与输入始终具有相同的极性。 如图7-1所示。

    图7-2显示了输入断电时输出如何进入默认状态。 请注意、VI 已连接到 VCC。