This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340-Q1:有关 ISO7340-Q1运行和故障条件的阐述

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7340-Q1, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418983/iso7340-q1-clarification-on-iso7340-q1-operating-and-failure-conditions

器件型号:ISO7340-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 ISO7340-Q1高状态隔离器的工作和故障情况有一些问题。 电源电压为 Vcc1 (3.3V)和 Vcc2 (5.3V)。 Vcc1数字引脚连接至 TMS320F28379D GPIO 引脚、而 Vcc2数字引脚连接至 Cryton MD20A 板。

如果我向引脚13施加2.5V 电压、向引脚11施加0.75V 电压、同时在引脚4和6 (这些是输入引脚)上保持3.3V 电压、我预计会产生哪些影响?

同样、如果我在引脚4和引脚6为0V 时对引脚13施加2.5V 电压、对引脚11施加0.75V 电压、将会产生什么结果?

随附的图像供您参考  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请多给一天时间进行审查和回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    [引脚 userid="560722" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418983/iso7340-q1-clarification-on-iso7340-q1-operating-and-failure-conditions ]]如果我在引脚13上应用2.5V 电压并在引脚11上应用0.75V 电压、同时在引脚4和引脚6 (即输入引脚)上保持3.3V 电压、我预期会产生什么影响?[/QUOTION][userid="560722" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418983/iso7340-q1-clarification-on-iso7340-q1-operating-and-failure-conditions 类似、如果我在引脚13和引脚11上应用2.5V 电压、引脚6将是什么结果?

    引脚13和引脚11都是输出引脚。 尽管器件 OUTx 引脚可以承受高达6V 的电压(根据绝对最大额定值)、但不建议在这些条件下向 OUTx 引脚施加电压。 我们不 保证器件在这些条件下可以正常运行。

    有关原因或应用程序的更多详细信息可能有助于我们更好地解释您所要求的条件、但通常我们不建议这么做。

    此致、
    Aaditya Vittal