This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:原理图审阅

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, ISO1042, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1417030/iso1042-schematic-review

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:TCAN3414、、 TCAN1044V

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划在我们的应用中使用 ISO1042BQDWRQ1。 请查看随附的原理图。

我们将使用 ATSAME51J19A 控制器。 控制器端与3V3电平兼容、而另一端与5V 电压兼容。 但这两个电源相互之间都是非隔离的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个接地端实际上相同、则不需要隔离收发器。

    I/O 具有独立电源的收发器、例如 TCAN1044AV-Q1。 有些收发器也只通过3.3V 电源供电、例如 TCAN3414。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们使用没有隔离接地的相同隔离收发器、那么可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AP:  

    如果 GND1和 GND2连接到相同的接地端、则隔离收发器将正常工作。 然而、正如 Clemens 所说、应用无法从隔离中受益。 为了获得完整的隔离性能、ISO1042需要同时使用隔离式电源和接地。

    有些非隔离版本的器件在不需要隔离时、可能与您的设计更加相关。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TCAN1044AV-Q1的 CANH 和 CANL 是否兼容5V。 因为在我们的应用中、我们需要5V 兼容的 CANH 和 CANL 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AP:  

     TCAN1044AV-Q1具有两个电源引脚、VIO 和 VCC。 VCC 是 CAN 引脚的5V 电源、VIO 是逻辑电源、可在 RXD 和 TXD 上实现3.3V 兼容性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您能为该 IC 提供参考应用设计建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好的参考设计是 EVM、可以在设计和开发(TCAN1044AV-Q1)下的产品文件夹中找到。  TIDM-02014参考设计| TI.com 也是产品文件夹中的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用上面原理图中提到的 TCAN1044AV-Q1的相同元件(电阻器、电容器、电感器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!  

    我们是否可以使用 TCAN1044VDDFR 而不是 TCAN1044AV-Q1 、因为我们需要全双工通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收发器本身在其电源中需要使用去耦电容器。 连接到 CANH/CANL 引脚的元件是端接元件(仅在总线的两端)和保护元件。 要使用什么保护取决于您预期的噪声类型和其他电压瞬变。

    您可以使用与原始原理图相同的元件。

    TCAN1044V 可以正常工作、但请注意、始终可以是半双工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。 但  TCAN1044V 的数据表中提到它是全双工的。

    您能回顾一下原理图吗? 0.1uF 去耦电容器对于 VCC 和 VIO 引脚是否足够? 我们能否移除1uF 和10uF 电容器?

     

    我又有一个关于如何确定差分线路阻抗的疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AP:  

    CAN 协议是一种半双工协议、因为通信一次只能在一个方向上发生。  TCAN1044V 建议仅使用100nF 去耦电容器、如 10条电源建议所示。 但是、原理图应按原样使用。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP、

    我可以确认原理图将按原样工作:

    • 电源轨已充分去耦。
    • CAN 总线被正确滤波和保护。
    • TXD、RXD 和 STB 均连接到控制器。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。