This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1热限制行为

Guru**** 2356510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1415576/sn6505b-q1-sn6505b-q1-thermal-limit-behavior

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具与软件:

我们使用 Wurth 760390014在半波整流器配置中测试 SN6505B-Q1。 我们观察到一个推挽级停止开关的问题。 我想知道的是这种行为是否与过热保护功能一致、或者此处是否涉及其他因素。 我附上了它停止开关时的示波器屏幕截图示例。 T5A-4和 T5A-6是 D1和 D2的测量值。 它似乎正常运行、直到在 示波器上达到~μ S-580us 后才完全停止开关。  它似乎每一次如此频繁的重试。

这是否属于热限值?  

当电路板运行时(被测试装置遮挡)、此部件不易接近、所以我们还未确认温度是否上升至 OTP 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!  

    感谢您发送编修。 请允许我有更多的时间来评论,我会在星期一回到你。 热关断看起来是可能的原因。 SN6507和变压器在您的应用中的环境温度和预期电流输出是多少?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    仿真显示输出电流相对较低(从变压器流出10 -20mA)。 我们没有用于测量硬件上的电流的挂钩。 驱动器本身实际上可以在某些工作点正常工作。 它用于转换器功率级的隔离式栅极驱动电路。 当功率级在轻负载下运行时、推挽模式正常运行、但在特定负载电流下、推挽模式会崩溃。

    我的理论是、变压器会因外部磁场而饱和、或者栅极驱动器的瞬态功耗比预期高得多。

    我们在25-30C 的环境温度下工作、但没有顶部平面或很多过孔可以从推挽驱动器传导热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    请允许我查看并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!  

    查看完您的帖子后、我认为您走对了、而且热保护很可能会触发和停止开关操作。 一旦器件冷却、它会再次尝试切换。  我发现之前的一篇 E2E 文章详细介绍了器件保护功能、我认为 过热保护是很可能的答案(+) SN6505B:过流行为。 

    我的理论是变压器要么由于外部磁场而饱和、要么栅极驱动器经历的瞬态功耗比预期高得多。

    在环境温度为25°C 的情况下、热量上升到150°C 以上似乎不太可能。 根据开关波形判断、正常开关期间似乎会发生一些异常和瞬变、因此如果您认为系统其余部分会产生大量 EMI、那么您的理论是一个很好的起点。  

    此致!
    Andrew