This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841FAQDWEQ1

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416173/isow7841-isow7841faqdweq1

器件型号:ISOW7841

工具与软件:

您能否验证这是否是正确的隔离式 SPI 接口? 所有初级侧基准信号(例如 MOSIP)都连接到 OUT 侧、MOSIP 除外。

根据 DS 建议、我已将 MOSI 连接到 OUTB、将 MOSIP 连接到 INB。
这是正确的吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的。

    原理图非常令人困惑、因为引脚6和11未在正确的两侧显示。

    在四个通道中、只有通道 D 从2侧流向1侧。 但您已将 MISO 信号连接到通道 C

    我不知道您在指什么数据表建议。 第10.2节中的图10-1显示了正确的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    您能否确认修订后的实施方案是否正确? 请注意、根据 DS 建议、MOSI 和 MISO 实际上是指隔离器的另一侧。 P 网络标签指示初级侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放弃前一个图像。 这是要回顾的内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    您指的是什么"DS 建议"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据您最初的建议、第10.2节中的图10-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    首先、原理图看起来不错、器件看起来像是工作正常的。 根据您的说明、似乎您已正确连接与1侧引脚隔离的所有2侧引脚、1侧和2侧的电源、信号和接地引脚之间没有任何电气连接。

    这里比较混淆、原理图显示2侧引脚位于原理图符号的错误一侧。 隔离式电路原理图的最佳实践建议符号的第1侧只应有引脚1-8、表示与引脚9-16隔离。  

    只要这些引脚在布局中保持隔离就不会出现电气问题、但这会使可读性和检查难度更大。  

    此致!
    Andrew