This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您能否验证这是否是正确的隔离式 SPI 接口? 所有初级侧基准信号(例如 MOSIP)都连接到 OUT 侧、MOSIP 除外。
根据 DS 建议、我已将 MOSI 连接到 OUTB、将 MOSIP 连接到 INB。
这是正确的吗?
您好、Leo、
首先、原理图看起来不错、器件看起来像是工作正常的。 根据您的说明、似乎您已正确连接与1侧引脚隔离的所有2侧引脚、1侧和2侧的电源、信号和接地引脚之间没有任何电气连接。
这里比较混淆、原理图显示2侧引脚位于原理图符号的错误一侧。 隔离式电路原理图的最佳实践建议符号的第1侧只应有引脚1-8、表示与引脚9-16隔离。
只要这些引脚在布局中保持隔离就不会出现电气问题、但这会使可读性和检查难度更大。
此致!
Andrew