This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010507DB:具有3.3V 电压的兼容器件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409055/dcp010507db-compatible-device-with-3-3v

器件型号:DCP010507DB
主题中讨论的其他器件:LM2775

工具与软件:

您好!  

我们考虑 为 ECG 板使用 DCP010507DBP 进行电源隔离。  

你是否有这样的隔离器,但电压3.3V ?  

它的匝数比是多少?  

它是否包括 LDO 内部?  

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoo Ohad、

    感谢您联系我们。 请查看 DCR 系列: https://www.ti.com/lit/gpn/dcr011203。 不同的输入电压范围有3.3Vout 版本。  

    是的、它内置 LDO。  未披露匝数比。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:  

    您在此处建议的隔离器系列仅启用5V 输入。 我需要一个启用3.3V 输入、3.3V 输出=> 3.3V 隔离的器件、您可以推荐吗?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    抱歉、我在我们的产品系列中没有找到任何类似的产品。   客户是否可以使用电荷泵器件将3.3V 升高至5V、然后使用 DCR 或 DCP 器件产生隔离式3.3V 电压?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    有任何反馈吗? 是指 LM2775电荷泵。  它可以将3.3V 输入升压至5V 调节电压、然后将5V 电源轨馈入 DCR/DCP 输入。  LM2275是一款小型器件、只需再使用两个电容器(DCR/DCP 电容器可用作电荷泵输出电容器)。  只是对电路板的一小部分添加。 请参阅以下信息。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    我是否可以关闭该主题、因为大约2周内没有活动?  欢迎添加新帖子并重新打开它、

    此致、

    Youhao