This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:RS422半 Dublex 接收问题

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1415230/iso1450-rs422-half-dublex-receive-problem

器件型号:ISO1450

工具与软件:

您好!

我们使用 ISO1450与 RS422进行半双频通信。

在我们的应用中、ISO1450仅从 RS232到 RS422转换器接收 RS422信号。 转换器连接到传感器。 但收到了一个问题。 问题是、当我们尝试将转换器连接到 ISO1450时、B 引脚侧的电压电平下降。  

示波器图像包括:

无 ISO1450连接:

ISO1450连接。

需要说明的是、我们启用接收使能引脚和驱动使能引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在半双工总线上、当 DE 为高电平时、无法接收另一个节点的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    感谢您联系我们。  示波器屏幕截图显示了连接 ISO1450时 A 和 B 引脚的电压下降情况。 我希望这是终止中的某些问题导致的。 能否共享 ISO1450设计的原理图及其如何连接到 RS422转换器?  

    此致!
    Andrew