This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:它是否可以达到12V->12V?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1410290/sn6501-does-it-could-achieve-12v--12v

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具与软件:

尊敬的专家:

你好。

我的客户想输入12V->12V、<1W 的功率。 他们以前在旧工程中使用了 SN6501、是否可以实现12V->12V 的电压? 从数据表中可以看出、输入范围高达5V、我不知道是否可以通过对输入中的电阻器进行分压来实现。  

另一个问题是、此变压器隔离的隔离额定值是多少? 有功能隔离、基本隔离和增强型隔离。 SN650X 解决方案的等级是多少?  

谢谢!  

维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、  

    SN650x 是驱动隔离变压器的器件、本身没有隔离额定值。 有关其隔离性能、请参阅变压器制造商的数据表。  

    我会建议使用 SN6507来实现 12V->12V、<1W 的功率、因为它旨在实现更宽的电源范围、并且仍然可以使用标准变压器。 如果您认为这对您的客户有效、请告诉我。  

    此致!
    Andrew