Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501 主题中讨论的其他器件: SN6507
工具与软件:
尊敬的专家:
你好。
我的客户想输入12V->12V、<1W 的功率。 他们以前在旧工程中使用了 SN6501、是否可以实现12V->12V 的电压? 从数据表中可以看出、输入范围高达5V、我不知道是否可以通过对输入中的电阻器进行分压来实现。
另一个问题是、此变压器隔离的隔离额定值是多少? 有功能隔离、基本隔离和增强型隔离。 SN650X 解决方案的等级是多少?
谢谢!
维多利亚