Other Parts Discussed in Thread: ISO1228
工具与软件:
我正在设计一个具有一系列相对较强的上拉至28V (可 FET 接地 )的电路、我需要通过隔离来检测28V 和~0V 之间的逻辑电平(这不是 IEC 61131应用)、ISO1228看起来像一个有前途的合适性。 我不需要 LED 或断线检测、并计划使用并行输出、而不是 SPI。 不过、我还需要限制 ISO1228电路输入的电流消耗、并更大限度地提高输入电路的输入阻抗、而建议的13k Ω PAR 的漏路会使这变得困难。 Rpar 电阻器的用途是什么?是否可以省略? 如果我将 LED 引脚接地并选择适当的 Rthr 和 RLIM 值、能否将电路输入的有效输入阻抗达到数百千欧?