Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 工具与软件:
您好!
我的客户遇到 ISO1050问题。 他探测了下面用蓝色箭头指向的引脚。 屏幕截图显示、CAN-RX 电压升高时会发生振荡。 您能帮助一下原理图吗? 是否有会导致振荡的故障电路设计?
原理图中连接至3.3V 的所有上拉电阻均为10k Ω。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.