This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050原理图查看:DSP 的 CAN_RX 振荡。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1408580/iso1050-iso1050-schematic-review-can_rx-from-dsp-oscillated

器件型号:ISO1050

工具与软件:

您好!

我的客户遇到 ISO1050问题。 他探测了下面用蓝色箭头指向的引脚。 屏幕截图显示、CAN-RX 电压升高时会发生振荡。 您能帮助一下原理图吗? 是否有会导致振荡的故障电路设计?

原理图中连接至3.3V 的所有上拉电阻均为10k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachael、  

    感谢您联系我们。 原理图看起来不错、从此处提供的信息来看、不会出现问题。 可以让客户提供一个 ISO1050的完整原理图及其与 DSP 的连接、以及同一图片中包含 RXD、TXD、CANH 和 CANL 的示波器捕获?

    此致!
    Andrew