This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:SN65HVD231QD 的隔离式替换解决方案?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1408944/iso1050-isolated-replacement-solution-for-sn65hvd231qd

器件型号:ISO1050

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户在使用 SN65HVD231QD 3.3V CAN 收发器时遇到可靠性问题。 想使用 ISO1050芯片来提供更好的保护。

我们知道它们不是直接可替代的产品、但是它们具有通用的引脚功能。 您能否确认使用这款隔离式 CAN TR/CAN Rx 芯片可以正常工作并且没有问题?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    感谢您联系我们。  SN65HVD231QD 可替换为 ISO1050。 但是、您已经注意到它们不是 P2P、需要为 VCC1和 VCC2供电。  请注意、ISO1050将不具有睡眠唤醒特性。  

    如果不需要隔离性能、则可以使用 TCAN1042或其他功能更接近的非隔离收发器。

    此致!
    Andrew