Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户在使用 SN65HVD231QD 3.3V CAN 收发器时遇到可靠性问题。 想使用 ISO1050芯片来提供更好的保护。
我们知道它们不是直接可替代的产品、但是它们具有通用的引脚功能。 您能否确认使用这款隔离式 CAN TR/CAN Rx 芯片可以正常工作并且没有问题?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·.