Other Parts Discussed in Thread: ISO7231M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438850/iso7231m-dw-s-r-ja-is
器件型号:ISO7231M工具与软件:
你好、员工
请允许我查看 ISO7231M (SLLS867L)的规格。
6.3热性能信息指明、RΘJA Δ T 为168℃ 封装的 DW/W。
然而、在6.8安全限值的测试条件中、RΘJA Ω 表示为212℃
・以下哪一项是 DW:168℃ / W 或212℃ / W 的 RΘJA Ω?
・如果我修改了数据表、是否会发布新的 PCN?
此致
自助餐厅