This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231M:DW's RΘJA is

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7231M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438850/iso7231m-dw-s-r-ja-is

器件型号:ISO7231M

工具与软件:

你好、员工

请允许我查看 ISO7231M (SLLS867L)的规格。

6.3热性能信息指明、RΘJA Δ T 为168℃ 封装的 DW/W。
然而、在6.8安全限值的测试条件中、RΘJA Ω 表示为212℃

・以下哪一项是 DW:168℃ / W 或212℃ / W 的 RΘJA Ω?
・如果我修改了数据表、是否会发布新的 PCN?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点。 正确值为212 C/W

    我们将对此进行记录、并在下次修订时进行更正。

    此致、
    Aaditya Vittal