This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221M:版本之间的规格差异 Q 和版本 r 不清楚

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7221M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438894/iso7221m-specification-differences-between-rev-q-and-rev-r-are-unclear

器件型号:ISO7221M

工具与软件:

你好、员工

请允许我查看 ISO7221M (SLLS755R)的规格。
10修订历史记录在修订版中可找到以下信息 Q→修订版本

---------------
•更新了热特性、安全限值和热降额曲线以提供更多信息
准确的系统级热计算.......................................................................... 4.
---------------


我在版本中比较了特性规格 包含热特性、安全限值和热降额曲线中的 Q 数据表、但我找不到任何差异。

请告诉我哪些部件已更新。
(我理解图 x-x 中的数字是不同的)


同样、我们仅关注 ISO7221M。
---------------
•已更新电气和开关特性以匹配器件性能.................................................................................................. 12.
---------------


在电气部分中、是否是唯一的 CI 测试条件(2πft)差且 f = 2MHz?
在开关特性部分、您是否只更改了 tf 和 tr?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    感谢您的咨询。

    是的、您回答正确。 主要区别在于"开关特性"表中的 tr 和 tf 规格。

    Jian Ren 说:
    在电气部分、唯一的 CI 测试条件有何区别(2πft)、f=CI 是2MHz 吗?
    [报价]

    否、旧数据表显示为 (4E6πt)、与 (2πft)相同、2MHz。 不同之处在于 f=2MHz 不是单独定义的、而是与公式组合在一起。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya Vittal-San

    我理解"……"中的变化 12英寸  

    ---------------
    •更新了热特性、安全限值和热降额曲线以提供更多信息
    准确的系统级热计算.......................................................................... 4.
    ---------------
    我对上述信息的差异不清楚(.......... 4)。
    请继续提供您的支持。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    Jian Ren 说:
    我比较了修订版中的特性规范 Q 数据表包含热特性、安全限值和热降额曲线中的值、但我找不到任何差异。[/QUOT]

    您是正确的、没有规格变化。 唯一的变化是脚注中的措辞变化:

    突出显示的词语从"报告"更改为"注释"。 除了此更改、不存在其他更改。

    此致、
    Aaditya Vittal