Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211
工具与软件:
我一直在研究一种使用 ISOUSB211 IC 进行 USB 数据隔离的器件。 吞吐量相对较高、约为300Mbps、因此我们未通过225MHz 辐射发射测试。 我们的测试表明、当 USB 线路上有大量信号转换时、我们可以在7.5MHz 的倍数处看到定义明确的尖峰(频谱分析仪设置不允许我将标记准确放在67.5MHz 上、因此应忽略该值)。
芯片是否具有7.5MHz 或15MHz 的内部时钟? 有什么有关降低这些频率下的辐射发射的提示?
谢谢!
下面是使用环路天线拍摄的频谱分析仪照片。 我们还在隔离器的 USB 引脚上进行了发射测量、我们在两侧都看到这些频率。