This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:7.5MHz 谐波的辐射非常高

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1440481/isousb211-very-high-radiated-emissions-of-7-5mhz-harmonics

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

我一直在研究一种使用 ISOUSB211 IC 进行 USB 数据隔离的器件。  吞吐量相对较高、约为300Mbps、因此我们未通过225MHz 辐射发射测试。  我们的测试表明、当 USB 线路上有大量信号转换时、我们可以在7.5MHz 的倍数处看到定义明确的尖峰(频谱分析仪设置不允许我将标记准确放在67.5MHz 上、因此应忽略该值)。

芯片是否具有7.5MHz 或15MHz 的内部时钟?  有什么有关降低这些频率下的辐射发射的提示?

谢谢!

下面是使用环路天线拍摄的频谱分析仪照片。  我们还在隔离器的 USB 引脚上进行了发射测量、我们在两侧都看到这些频率。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您联系我们、很遗憾听到这个问题。

    我不确定7.5MHz 或15MHz 的任何内部时钟、但器件在协商高速速度时确实以12Mbps 运行。 请允许我检查一下7.5MHz 或15MHz 的内部时钟、然后我们回来与您联系。

    您能分享传导发射测试结果吗?
    您是否也在消声室中进行了辐射发射测试? 如果需要、您能否分享结果和测试设置详细信息?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特什瓦尔、

    感谢您的答复。  我们还没有正式的传导发射测试结果。  我们将示波器探头与频谱分析仪配合使用、可以看到与上图基本相同的频率。

    上图是我们不受控制的环境/台式频谱分析仪、在无外壳的设备上。  通过外壳和受控的测试机构、我们看到了225Mhz 时的主要故障问题、75MHz 处的其他主要尖峰和150-210范围内的一些其他7.5MHz 谐波。  我没有可以发送的正式报告、只是一些非正式的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    我知道您的频谱分析仪结果与您在测试机构观察到的结果类似、但没有要分享的测试报告或测试机构的发射捕获结果。
    您能否确认您要按照什么辐射发射测试标准进行测试? 这适用于 CISPR 32 B 类标准吗?

    我还想简单了解一下测试设置、

    1. 什么器件作为主机和外设连接到 ISOUSB?
    2. 是位于测试室内还是位于试验室外?
    3. ISOUSB 与主机/外设之间的电缆长度是多少?
    4. 对调试有用的任何其他信息。

    与此同时、我正在尝试获取与内部时钟相关的信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao