This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCR_Worst Case 结温计算。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1443005/tps54202-tps54202ddcr_worse-case-junction-temperature-calculation

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS62932

工具与软件:

TPS54202DDCR 用于+24V 至+5V 直流/直流转换器部分。
根据数据表、Tj 提到为125 C、 RθJA 提到为 89.2C。
工作条件仅为环境条件。
如果我的输出电流为1A、那么最坏情况下的 Tj 温度是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用 Webench 工具进行估算: webench.ti.com/.../261

    根据 webench 仿真结果、IC Tj 为133.61℃。

    您的终端设备和应用需求如何? 可选择 TPS62932、IC Th 在 Vin=24V、Vo=5V、Fsw=500kHz 下为60.8℃。 建议的 TPS62932 Tj_max 为150℃。

    谢谢、此致。