Other Parts Discussed in Thread: TPS62932
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 主题中讨论的其他器件:TPS62932
工具与软件:
TPS54202DDCR 用于+24V 至+5V 直流/直流转换器部分。
根据数据表、Tj 提到为125 C、 RθJA 提到为 89.2C。
工作条件仅为环境条件。
如果我的输出电流为1A、那么最坏情况下的 Tj 温度是多少。