This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:iso1042、tcan1057

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487, ISO1042, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1444519/iso1042-iso1042-tcan1057

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1、TIDA-01487

工具与软件:

您好!

我们尝试使用双向(但具有隔离)的 CAN 接口。 我们使用了 ISO1042和 TCAN1057 IC。

在一个方向上、我们在 TCAN1057 CANH/CANL 上生成一个信号。 我们具有通信功能、但 TCAN1057的 S 引脚处于开路状态。 工作正常。

在另一个方向上、当我们在 ISO1042上的 CANH、CANL 上生成信号时、该信号不适用于此设置、我们需要下拉 TCAN1057的 S 引脚。

它并不真正符合数据表、或者我们遗漏了一些内容? 我们是否需要在 S 引脚上使用下拉电阻而不是将其直接接地?

我附上了原理图。

感谢您的支持

注意:r603、r604=22欧姆(小滤波器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 引脚具有集成上拉电阻器。 如果您将此引脚保持为高电平、TCAN1057A-Q1将不会传输任何数据。 可将其直接接地。

    请注意、仅将两个收发器连接在一起不起作用、因为电路永远不会退出显性状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    非常感谢您快速回答。 我们在链接中找到了使用背对背 CAN 收发器隔离现成 CAN 器件的信息-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    能够回答我们的问题。

    好感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此原理图是否有效?

    隔离带有背靠背 CAN 收发器的现成 CAN 器件-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛中显示的原理图

    我们是否需要为任何 iso1042配备隔离式电源? 在我们的电路板中、第一个 iso1042连接到+5V_ni 和+5V_I

    我们可以为第二个 IC 供电至+5V_I?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二种思路是使用两个单稳功能来驱动引脚。 具有 tcan1057 - iso78xx - tcan1057架构。

    可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christophe:  

    请允许我们在周一之前回复您的请求、因为我们今天有假期。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christophe:  

    感谢您的耐心。 根据我的理解、上述两个原理图需要在收发器之间使用额外的逻辑、以确保 CAN 总线不会像 Clemens 之前所说的那样卡在显性状态。 如果 CAN 总线的一侧检测到显性信号、RX 引脚将变为低电平、第二个收发器将保持低电平。 因此、产生了总线锁定条件。  

    [报价 userid="550846" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1444519/iso1042-iso1042-tcan1057/5541009 #5541009"]

    我们是否需要为任何 iso1042配备隔离式电源? 在我们的电路板中、第一个 iso1042连接到+5V_ni 和+5V_I

    我们可以为第二个 IC 供电至+5V_I?

    [报价]

    此处的答案将取决于隔离对您的系统的重要性。 通常、您只需要一个电源为逻辑侧、逻辑内部和隔离电源的第二个收发器供电。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、Clemens、您好!

    我找到了 TI 评估板:TIDA-01487、但我没有找到网上可供购买(我们很着急、想确认至少一个解决方案): https://www.ti.com/lit/df/tidrsa3a/tidrsa3a.pdf?ts = 1733312571493

    我认为这正是我们所需要的。 您是否提供了购买此评估板的链接?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christophe:

    原理图来自参考设计 TIDA-01487参考设计@ TI.com。遗憾的是、此设计没有物理板或可订购器件、因为参考设计仅供参考。  此链接中提供了将电路板发送给制造商以独立构建电路板所需的所有设计文件。 另一种方法是分别订购每个 EVM 的样片、并在其自己的 EVM 上验证每个 IC 或将它们连接在一起。

    前面提到的"可确保 CAN 总线不会卡在显性状态的收发器之间的额外逻辑"如 2.4.3中的"CAN 总线仲裁逻辑"所示、并在 3.2.1 CAN 通信中进行了测试

    此致!
    Andrew