Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487, ISO1042, TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1、TIDA-01487
工具与软件:
您好!
我们尝试使用双向(但具有隔离)的 CAN 接口。 我们使用了 ISO1042和 TCAN1057 IC。
在一个方向上、我们在 TCAN1057 CANH/CANL 上生成一个信号。 我们具有通信功能、但 TCAN1057的 S 引脚处于开路状态。 工作正常。
在另一个方向上、当我们在 ISO1042上的 CANH、CANL 上生成信号时、该信号不适用于此设置、我们需要下拉 TCAN1057的 S 引脚。
它并不真正符合数据表、或者我们遗漏了一些内容? 我们是否需要在 S 引脚上使用下拉电阻而不是将其直接接地?
我附上了原理图。
感谢您的支持
注意:r603、r604=22欧姆(小滤波器)