This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:ISOW7721F

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449337/isow7721-isow7721f

器件型号:ISOW7721

工具与软件:

找到  

  1. INA 和 INB 同时从低电平到高电平、OUTA 将 INA 滞后4.167ms、 INB 和 OUTB 同步。 参见 FIG1
  2. INA 将 INB 从低电平滞后到高电平1ms、OUTA 将 INA 滞后3.2ms、 INB 和 OUTB 同步。 参见 FIG2
  3. INA 将 INB 从低电平滞后到高电平5ms、INA 和 OUTA 同步、INB 和 OUTB 同步。 请参阅 FIG3

图1

图2

 

图3

 

设置和 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    对于您提供的测试和信息、我有几个问题:

    [报价用户 id="548711" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449337/isow7721-isow7721f "]
    • INA 和 INB 同时从低电平到高电平、OUTA 将 INA 滞后4.167ms、 INB 和 OUTB 同步。 参见 FIG1
    • INA 将 INB 从低电平滞后到高电平1ms、OUTA 将 INA 滞后3.2ms、 INB 和 OUTB 同步。 参见 FIG2
    • INA 将 INB 从低电平滞后到高电平5ms、INA 和 OUTA 同步、INB 和 OUTB 同步。 请参阅 FIG3
    [报价]
    1. 这3个图是3个不同的器件(图1器件1、图2器件2等)吗? 它是同一个器件吗?
    2. 我注意到 OUTA、EN 和 VISOIN 上存在异常尖峰。 您能否提供有关此问题的更多详细信息? 次级侧似乎是电源相关的问题、但了解更多信息可能会有所帮助。
    3. 您能否请监控次级侧3.3V 电源以及 VISO 引脚和 OUTA 引脚、并发送波形图片?
      1. 还请包含更多有关 V/div 和时间刻度的信息。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,相同的设备

    2.请查看 FIG1放大后的波形。 次级3V3连接到 PIN17_EN_IO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    感谢您分享放大的图片。  

    假设 EN 引脚直接连接到右侧的电源、则图中所示的推理可能是关注点(请参阅下图)。  

    这种中断可能 也会导致通道也会出现信号延迟。 要确认这一点、请重新测试:

    1. 幻灯片 重新测试 使用单独的电源 若要为 VISOIN 和 VDD 供电、( 不会 PCB 上的系统电源)。
    2. 幻灯片 直接捕获 PCB 电源的波形 以便捕获任何中断、与上面所示的类似。
    3. 另请执行 ABA 交换 和测试设备:
      1. 将有问题的器件替换为同一 PCB 上的新器件、以检查问题是否仍然发生。

    其他一些问题:

    1. 测试了多少个器件?
    2. 有多少器件出现了此问题?
    3. 测试了多少块 PCB?

    列出的这些信息将让我们更深入地了解正在发生的事情、并有助于我们提供更好的建议。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个器件和 PCB 经过测试、所有器件都出现了此问题。

    说实话、、三周前、当我们首先发现这个问题时、我们也认为这是电源问题、并与 C206并联另外添加一个10 μ F 电容器。

    然后测试、它也 无法正常工作。 此外、我们发现、如果输入电压超过700V、就会发生这种延迟。 随着输入电压的增加、延迟时间将会更长。 当输入电压高达1000V 时、大约的延迟时间长达4ms。 我怀疑是否有一些短的爬电距离和间隙导致这个问题、但实际上已经足够进行计算了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢 PCB 布局和有关4个有问题的器件的信息。

    您是否能够执行我在上一次回复中提到的测试?

    [报价 userid="566985" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449337/isow7721-isow7721f/5562367 #5562367"]

    这种中断可能 也会导致通道也会出现信号延迟。 要确认这一点、请重新测试:

    1. 幻灯片 重新测试 使用单独的电源 若要为 VISOIN 和 VDD 供电、( 不会 PCB 上的系统电源)。
    2. 幻灯片 直接捕获 PCB 电源的波形 以便捕获任何中断、与上面所示的类似。
    3. 另请执行 ABA 交换 和测试设备:
      1. 将有问题的器件替换为同一 PCB 上的新器件、以检查问题是否仍然发生。
    [报价]

    此致、
    Aaditya V.