Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW1412 工具与软件:
我正在使用 ISOW1412BDFMR
A 和 B 输出线上得到的纹波电压为 mV。 (请参阅下图)
我正在尝试了解导致 A 和 B 485信号线上出现568mV 左右的此54MHz 噪声的原因
当我正在传输一个字符时、目前没有其他东西连接到这些线路。
在低驱动侧、它具有54MHz 噪声的脉冲
我正在努力了解造成这种噪音的原因、以及是否可以消除这种噪音