This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:54MHz 噪声脉冲、568mV 嵌入在 A 和 B 信号线路中、用于高电平和低电平信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1453530/isow1412-54mhz-noise-pulses-of-568mv-embedded-in-the-a-and-b-signal-lines-for-both-high-and-low-signals

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

我正在使用 ISOW1412BDFMR

A 和 B 输出线上得到的纹波电压为 mV。 (请参阅下图)

我正在尝试了解导致 A 和 B 485信号线上出现568mV 左右的此54MHz 噪声的原因

当我正在传输一个字符时、目前没有其他东西连接到这些线路。

在低驱动侧、它具有54MHz 噪声的脉冲

我正在努力了解造成这种噪音的原因、以及是否可以消除这种噪音

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    感谢您联系我们。

    如您所知、ISOW1412在同一封装中集成了隔离式直流/直流转换器、包括变压器。 为了实现这种集成、直流/直流转换器需要以高频的25MHz 进行开关、并且您观察到的噪声应该是此开关噪声的谐波。

    如果电源输出 VISOOUT 被适当滤除、我们应该不会在 A/B 线路上看到这样的噪声、至少不会那么多。 您能否分享 ISOW1412的原理图和 PCB 布局、以便我审查一下设计是否良好以及是否遵循了数据表指南?


    此致、
    Koteshwar Rao