This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:较低负载电流下的效率压降

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, ISOW7841, ISOW7741, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1452887/isow7741-efficiency-drop-off-at-lower-load-currents

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISO6441、LM5181、ISOW7841

工具与软件:

嘿 隔离团队、

我有一位客户正在 为一个新项目评估 ISOW7741、它将用于只消耗流经器件的负载电流5mA 的应用。 根据效率图(器件 DS 中的图7-6)、负载电流低于20mA 时效率下降似乎相当陡峭。

该器件是否能够承受5mA 附近的负载并在该负载下运行? 您的产品系列中是否有与 ISOW7741类似的器件更适合这些较低的负载电流?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    请允许我多花24小时来回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何担心在所有 Aaditya,谢谢你抬头。 期待您的回复!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我想多了解一下您的问题。 您是否想问、ISOW7741是否能够以更高的效率支持5mA 的输出负载? 还是仅仅是5mA?

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可在负载电流低至0 mA 时正常工作。

    但内部直流/直流转换器的空间受限。 如果其效率对于您来说太低、请将普通隔离器(例如 ISO6441)与更高效的外部隔离式电源结合使用。

    将这些参数插入电源设计器时、表明在为隔离器和负载供电时、具有749196520变压器的 LM5181可以达到80%以上:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    很高兴帮助 您澄清问题;我在最初的帖子中有几个问题、但我们基本上想要确认是否建议将 ISOW7741用于5mA 周围的负载电流、此外还想询问您的团队是否有任何其他更适合此用例的器件建议。

    您的反馈非常有用,我们非常感谢您提供的设计指导和建议! :)  

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的澄清。

    正如 Clemens 在帖子中所述、ISOW7741可能具有5mA 负载。 ISOW7841也是 我们提供的另一种具有集成直流/直流转换器的数字隔离器: ISOW7841数据表、产品信息和支持。 这个器件是您可能选择的一个选项。 ISOW7841和 ISOW7741的主要区别在于发射性能。 与 ISOW7841器件相比、ISOW7741具有更好的辐射性能。

    如 Clemens 所述、如果需要考虑效率问题、可以考虑将通用隔离器器件(例如 ISO6441)与隔离式电源结合使用

    此致、
    Aaditya V.