Other Parts Discussed in Thread: LM5181, ISOW7841, ISOW7741, ISO6441
主题中讨论的其他器件: ISO6441、LM5181、ISOW7841
工具与软件:
嘿 隔离团队、
我有一位客户正在 为一个新项目评估 ISOW7741、它将用于只消耗流经器件的负载电流5mA 的应用。 根据效率图(器件 DS 中的图7-6)、负载电流低于20mA 时效率下降似乎相当陡峭。
该器件是否能够承受5mA 附近的负载并在该负载下运行? 您的产品系列中是否有与 ISOW7741类似的器件更适合这些较低的负载电流?
此致、
Matt Calvo