This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042DWR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1454534/iso1042-iso1042dwr

器件型号:ISO1042

工具与软件:

我们有一个连接了 CAN 接口和原理图设计的仪表组产品。

这里、 如果我们与 BMS 和电机连接、D6和 D7 TVS 二极管会随机损坏、因此请建议哪个器件适合该设计?

现有的器件型号为 DF2S6.2FS、L3M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们更多的时间来看看这是因为它是假日 季。

    此致、
    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    TVS 二极管 DF2S6.2FS 似乎适合逻辑 I/O 引脚(5V)、但不适合 CAN 总线(通常为40V)。 因此、与 CAN 总线一起使用时会损坏。 请参阅 ISO1042产品页面中的以下应用手册、其中介绍了如何为 CAN 总线选择 TVS 二极管。

    如何设计具有适当总线保护功能的隔离式 CAN 系统


    此致、
    Koteshwar Rao