This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:使用该驱动器可产生24-30瓦功率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1457393/sn6505b-generation-of-24-30-watt-using-this-driver

器件型号:SN6505B

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想使用 SN6505B (用于隔离式电源的低噪声1A 变压器驱动器)进行生成 24W (48V 输出)。  

A. VIN 至 SN6505B 为5V

B. VIN 至 CT 变压器24V 和 输出为48V (24瓦) 全桥整流(使用肖特基二极管) (MBRA1H100T3G)。

我看到、通过使用级联 MOSFET 放大器布置、我可以产生更高的功率。 但如何映射此类 MOSFET 的引脚呢?

1.对这种共源共栅 MOSFET 的具体部件有什么建议?   

2.是否应该用 N 沟道 MOSFET 做共源共栅放大器? 对该 N 沟道 MOSFET 的特定器件有何建议?

3.对于 CT 变压器 或设计计算器有什么具体的部件建议可以用来计算?   

非常感谢您的答复。

此致、
Kapil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kapil、

    感谢您联系我们。  请允许我们再过一天回复、并在周一回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kapil、  

    感谢您与我们联系、很抱歉耽误您的时间。  

    1. TI FET 是一种特殊用例、不经常出现、因此没有具体的建议。 FET 应足够大、以便处理更高的功率并防止  
    2. 内部 SN6505 FET 是 NMOS。 根据我的理解、这意味着共源共栅 FET 是同类型的。
    3. 未提供设计计算器。 选择变压器时、主要要检查的是确保 VT 乘积是否足够、从而变压器不会在输入电压下饱和。  

    我一直在搜索以前的讨论、以便查找 SN6505的共源共栅应用示例。 我没有看到使用这种高功率的晶体管、因此、我想您可能很难找到一个可以处理高功率并将 D1和 D2保持在最大额定电压以下的晶体管。 上一主题  针对共源共栅 FET 使用了 DMN6140、以驱动 约13.8V/12.7W (请参阅下图)。  

    此致!
    Andrew