Other Parts Discussed in Thread: ISO3086
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1458658/iso3086-iso3086
器件型号:ISO3086工具与软件:
我将此组件用于 RS422通信、但由于某种原因、它在传导和辐射发射方面失败 
我该怎么办? 您有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1458658/iso3086-iso3086
器件型号:ISO3086工具与软件:
我将此组件用于 RS422通信、但由于某种原因、它在传导和辐射发射方面失败 
我该怎么办? 您有什么建议?
Andrew、您好
![]()

我将为您提供更多的细节和信息、也许您可以帮助我们。
2021年,我们测试了我们的器件与 RS485通信,在线路 Z 和 Y 之间没有共模扼流器(L1) No 10 PF (C10),该器件 直接连接到 以下方案中的通信组件显示(我们可以说是电缆): 
我们未 通过传导发射(我们没有通过辐射发射、因为我们未通过传导发射): 
当我们 在 Z 行和 Y 行之间添加共模扼流圈(L1)和10 PF (C10)时。 然后、我们通过了传导发射测试: 
今年,我们已经做了改变显示,这一旦我们想测试 RS422通信.
显示通信如下所示:


实际上、我们可以说我们为显示的发送器添加了共模扼流圈和电容器。。
因此、当我们使用 RS422进行测试时、传导发射和辐射发射失败: 

之后、我们从两侧为电缆添加了铁氧体、然后我们通过了辐射发射测试、传导发射测试失败:

所以,因为 RS422中有发射器和接收器 (全双工)那么可能的问题,在接收器的设备和发送器的显示器(与共模扼流圈和电容器),虽然没有消息在显示器的发送器,但它仍然可能是问题..
很抱歉这么悠久的历史... 你怎么看?"
我们认为、我们应该从显示屏上移除共模扼流圈和电容器、如果我们需要添加、我们应该为器件的接收器添加该电容器(我们无法从器件的发送器中移除它、因为它有助于我们通过 RS485时的测试)... 你怎么看?
您好、Sherbel:
感谢您的等待。 还有一些需要澄清的问题。
我看到了具有非隔离式收发器(SP3070)的显示原理图、我知道您添加了 CMC、电容器和铁氧体磁珠、使您的系统可以通过辐射发射、但在新设计中、传导发射仍然会出现故障。
此致!
Andrew
Andrew、您好
在我开始提问时、ISO3086就在我向您发送的第一个方案中: 
它的 U1在 上面的原理图中,这是器件的原理图,自成功的2021以来没有变化,所以现在仍然是一样的。 (但2021年的测试是 RS485、而现在是 RS422通信)
另外、正如我在今年将显示器升级到新版本之前所说的、我们添加了 CMC 和10pF 电容器作为显示器的变送器。
和设备和显示器连接7米屏蔽双绞线电缆,而设备的发送器 连接到显示器的接收器(这类似于测试 RS485在2021 ),但由于我们正在测试 RS422,设备的接收器正在连接到显示器的发送器(虽然显示器不发送消息根据现有固件).
该应用的数据速率为19.2 KHz
在通信电缆两侧第一次出现故障后添加了铁氧体(2021年没有铁氧体)。
电缆和铁氧体的方案类似如下: 
因为 RS485是仅采用3线屏蔽线的电缆。
我们测试器件和显示为一组(但实际上仅器件发送消息)。
新显示屏配有 SP3083。
现在、为了通过这两项测试(辐射发射和传导发射)、我们考虑了 六种选择:
1、断开设备接收器的电线和显示器发送器的电线(因为没有消息),并拆除铁氧体,这将使测试类似于2021年通过的 RS485通信。
2.从显示屏的发射器上移除 CMC 和10pF 并移除铁氧体。
3. 从显示器的发送器中卸下 CMC 和10pF、并卸下铁氧体、并向设备的接收器添加 CMC 和10pF。
4.1+铁氧体。
5.2+铁氧体。
6. 3 + 铁氧体。
您对这些选项有何看法? 请告诉我您对每个选项的意见。 如果您有其他选择、请告诉我。
(我们不应更改电缆的长度)
您好、Sherbel:
选项1至6都可以进行测试。 移除未使用的导线可以减少产生发射的位置、而移除 CMC 和电容器可以为 PCB 提供良好的基准。 但是、除了先前的最佳测试之外、我不希望这些解决方案中的每一个都能改进结果、因为没有额外的步骤或元件来更改 EMC 响应。
继续进行这些测试并分享发射图。 这将有助于进一步调试。 根据结果、我们可能必须检查 PCB 布局。
我们在原理图中检查了 CMC、它看起来非常适合您的电流发射结果。 请确认 744212100.pdf 是正确的 CMC、因为部件号与原理图中的部件号略有不同。
此致!
Andrew