This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:音频隔离

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1462086/isousb211-audio-isolation

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

更改了 应用手册"使用隔离式 USB 2.0转接驱动器进行 USB 音频隔离"中的说明

https://www.ti.com/lit/an/slla601/slla601.pdf?ts = 1723650485763&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FISOUSB211

关于隔离音频电路如图2-1中的正确图片所示、 我想知道两端的接地是否需要在外部连接在一起以在隔离后形成环路?

例如、它们是通过外部金属外壳进行连接的呢? 如果未形成环路、是否不输出音频?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang:

    感谢您联系我们。 很高兴看到本 ISOUSB 应用手册开始用于您感兴趣的应用。 现在来回答您的问题:

    否、为了使 USB 外设音频输出成功运行、无需以任何方式连接2个隔离式接地。 请参阅以下同一文档中的图3-2:

    此外、如果以任何方式连接2个接地端、例如外金属外壳、则会取消在此应用中使用 ISOUSB 的优势、因为它会再次创建接地环路路径。

    希望这有助于您的应用用例。

    此致 
    Varun