This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:DIS/FLT 故障监控和响应

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1462026/ucc25800-q1-dis-flt-fault-monitoring-and-response

器件型号:UCC25800-Q1

工具与软件:

您好!

我需要对故障代码监控进行一个阐释。

 数据表可知、DIS/FLT 为低电平有效引脚、一旦检测到故障、它将提供10us 脉冲。

在这里、我的问题是、我们是否在故障检测后持续获得10us 脉冲? 或者 、DIS/FLT 将发出一次10us 脉冲、它将进入低电平状态、直到故障被清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要检测到故障、脉冲模式就会重复。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    因此、脉冲模式将在每100us 间隔重复一次、并具有10us 脉冲(计数基于无故障)、直到 IC 中出现任何一个故障。

    并且在最后一个可用故障清除后、脉冲模式将被移除。

    请单独确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确