This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW14x2漏电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1462404/isow1432-isow14x2-leakage-current

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!

能否谈谈 ISOW14x2的隔离装置两端的差分漏电流有多大?

此致、

Håkon μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hakon:

    感谢您的咨询。

    ISOW1432的数据表指定室温下的隔离电阻 RIO 为10TΩ Ω。 由于这是隔离栅的电阻、因此可以通过除以施加的 RIO 电压来计算通过隔离栅的电流。 即、1TΩ 施加的电压为1kVDC、则通过隔离栅的漏电流将为~1nA (=1kV/μ s)。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao