This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:输出异常:明显的错误率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449861/iso1050-output-abnormal-evident-error-ratio

器件型号:ISO1050

工具与软件:

你(们)好、

这是 Aa3深圳团队的赛门。 我的客户在其产品中使用了 ISO1050、发现其误差率很高。 他们确定了器件的信号范围、结果如下所示。   

黄色是 CAN 差分信号。 绿色是 VCC2。 紫色为 RX。 蓝色为 TX。

原理图如下所示。

VCC2似乎稳定、未超过建议的范围。 您能帮忙解决这个问题吗?

谢谢

深圳雷夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Racheal、  

    感谢您联系我们。 请查看我在下面的问题/评论。

    1. 一个可能的原因是 TXD 触发显性超时条件。   TXD 可保持低电平(显性)的最长时间为1.2ms。 TXD 被驱动为低电平需要多长时间?
    2. 如何检测到错误? 是否丢失了一个帧?  
    3. TXD 和 RTXD 信号看起来有噪声、这是隔离式 MCU 侧无法预料的情况。 造成这种噪声的原因是什么?  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我是 FAE Travis、也为 Racheal 的客户提供支持。 更新一些 数据给您。 黄色是差分 CAN;洋红色表示 RX;蓝色表示 TX;绿色表示 VCC。

      

      

    对于您的问题:

    TXD 低电平时间不会超过50us、不会触发显性超时条件。

    2.误差随时间随机发生。

    3. TXD 和 RXD 中的噪声由示波器探头引入。

    可以看出 CAN 差分电压也会随机变化(见最后两个图)。  项目是 40kW 充电站模块。 PCBA 填充胶水。 客户将 ISO1050替换为 NSI1050 (Novosense、Pin2Pin)、故障率已显著降低。 您对该故障有什么新的想法吗?

    谢谢、此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、  
    我目前怀疑您的应用中存在一些总线争用、因为波形看起来不符合预期。 根据示波器捕获、信号好像无法到达 ISO1050 TXD 引脚、或者 ISO1050目前处于 DTO 状态、这会阻止 ISO1050在 TXD 变为"低电平"时驱动总线"额定值"。  

    • 您能给我演示一下每个波形在原理图的哪个位置测量、以及完整的原理图是什么吗?
    • 应直接在器件引脚上测量信号。 您还可以说明在原始文章的原理图上测量 Rx 和 Tx 的位置吗?  
    • 测试过程中是否安装了 Q16?  

    目前似乎存在一些总线争用、另一个节点可能同时驱动总线。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    测试上未安装 Q16、并且 TX、RX 波形直接在 ISO1050器件引脚上测量(如原理图上的标记)。  客户原理图是机密的、但他们说总线上只有一个器件、因此不会 发生总线争用。 我还检查了电源电压、5V VS 是稳定的 、 电压尖峰和纹波小于200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    您能否分享 R166、R184和 R185的值?
    您是否还可以要求客户将其删除并重新测试?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    R166 =悬空、R184 = 10k、R185 = 620Ohm、R112 = 0Ohm、R104 = 3.3k、 R143 = 10k、R1 = 5.1 Ω、C1 = 33pF、R167 = 0 Ω。

    客户删除了 R166、R184和 R185、仍出现错误帧。

    ISO1050用于40kw 直流/直流充电桩模块。 随着充电模块功率的增加、错误帧比会变高。 当输出被禁用时、它没有帧错误报告。 左图是40kw 满载输出下的 CAN 错误信号。 右图是5kw 轻负载输出下的良好 CAN 信号。 (黄色表示 CAN、蓝色表示 TX、绿色表示 RX):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您联系我们。 大多数 TI 员工目前都因圣诞节和新年假期而不在工作。 请允许我们在2025年1月6日这一周内再次与您联系、谢谢。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tavis、您好!  

    遗憾的是、此处提供的信息并未指出任何明确的根本原因。 装置是否在错误后恢复? 它是在一段时间后恢复、下电上电还是在发生错误后损坏?  

    我怀疑帧中的错误是由外部因素导致的、该因素未显示在上述示波器屏幕截图中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、  

    我将关闭该主题帖、因为我们已迁移到电子邮件。

    如前所述、该问题可能与发射或布局相关。 我同意您的步骤、这些步骤旨在确保去耦电容器以及 RC 滤波器在逻辑引脚上的合理放置、从而尝试限制来自电源变压器的噪声。 请通过电子邮件告知我任何更新。  

    此致!
    Andrew