Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
工具与软件:
您好!
我的客户希望使用 ISO1410BDW 实现隔离式 UART 到 RS485通信。
请告诉我们如何将 UART 端口的 TXD、RXD、CTS、RTS 连接到 ISO1410BDW。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JH、您好!
正如 Clemens 所说、RS -232 协议描述的是一个单端物理层、用于与另一个器件通信。 ISO1410旨在支持 RS 至485和 RS 至422、它们描述了一个支持同一总线上多个器件的差分物理层。
TXD、RXD、CTS、RTS 通常与 TXD-232一起使用 RS。 但是、您可以如下所示将引脚功能映射到 ISO1410、并且需要配置 MCU 以处理 ISO1410信号、因为 CTS 和 RTS 与 DE 和/RE 不同。 还可以分别将 DE 和/RE 连接到 VCC 和 GND、以将驱动器和接收器设置为始终启用。
| MCU 引脚 | ISO1410 RS 至485逻辑引脚 |
| TXD | D. |
| RXD | R |
| CTS (允许发送) | DE (驱动器启用-可选) |
| RTS (请求发送) | /RE (接收器启用-可选) |
此致!
Andrew