This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:连接到 UART 端口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1461959/iso1410-connection-to-uart-port

器件型号:ISO1410

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 ISO1410BDW 实现隔离式 UART 到 RS485通信。

请告诉我们如何将 UART 端口的 TXD、RXD、CTS、RTS 连接到 ISO1410BDW。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这四个 UART 信号通常与 RS -232搭配使用、并且是单向的。

    RS -485通常是针对单个信号的半双工总线。 您可以独立使用这四个信号;这通常称为 ISO1410-422、需要两个 RS 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    这是否意味着用户无法通过 MCU + 1隔离式 RS485 tnasceiver (ISO1410BDW)在 UART 和 RS485之间实现通信?

    我的客户想知道如何将下面电路的 DE、D、R、/RE 连接到 MCU UART 的 TXD、RXD、CTS、RTS。

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485是一个电气规范;它未定义传输数据的协议。

    RS -485总线上的其他器件使用哪种协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望将 ISO1410连接到以下 MCU 的 UART 端口进行通信。 因此、他们要求获取 TI 的指南、了解如何将 MCU、TXD、RXD、CTS、RTS 的 UART 引脚连接到 ISO1410。

    协议信息对于连接指导是否绝对必要?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 MCU 应该与其他哪些器件进行通信? 在不知道协议的情况下无法进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!  

    正如 Clemens 所说、RS -232 协议描述的是一个单端物理层、用于与另一个器件通信。 ISO1410旨在支持 RS 至485和 RS 至422、它们描述了一个支持同一总线上多个器件的差分物理层。  

    TXD、RXD、CTS、RTS 通常与 TXD-232一起使用 RS。 但是、您可以如下所示将引脚功能映射到 ISO1410、并且需要配置 MCU 以处理 ISO1410信号、因为 CTS 和 RTS 与 DE 和/RE 不同。 还可以分别将 DE 和/RE 连接到 VCC 和 GND、以将驱动器和接收器设置为始终启用。   

    MCU 引脚 ISO1410 RS 至485逻辑引脚
    TXD D.
    RXD R
    CTS (允许发送) DE (驱动器启用-可选)  
    RTS (请求发送) /RE (接收器启用-可选)

    此致!
    Andrew