This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:在 VDD 不工作时让 VIO 通电

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1465558/isow1044-having-vio-powered-when-vdd-is-not

器件型号:ISOW1044

工具与软件:

您好!

我想知道 VIO 对于此 IC 在不使用时、是否可以安全地使用3.3V 和 Vdd 供电(0V)。 使用时、VDD 的电源关闭为5V、但我们想禁用5V 稳压器以节省能源。 3.3V 稳压器将始终保持开启。

谢谢!

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    感谢您的咨询。

    是的、在 VDD 断电的情况下保持 VIO 通电是绝对安全的。 但在该状态下、CAN 总线将处于高阻态、VISOUT 将关闭。

    数据表中的表10-1提供了不同电源场景下的功能。 有关处理 VISOOUT、CANH/CANL 和 RXD 引脚的信息、请参阅它。

    希望这对您的设计有所帮助。

    此致
    Varun