This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762DWEVM:单层?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467162/iso7762dwevm-single-layer

器件型号:ISO7762DWEVM

工具与软件:

您好!

我对 ISO7762DWEVM 有两个问题。 它是单层 PCB 吗?

此外、下面所示的三个要点的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的咨询。 请在下面找到我的意见。

    1. EVM 是一个2层 PCB、其走线仅在顶层完成。 底层是任一侧的接地层。
    2. 这3个点是基准标记、没有电气意义。
    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您是否有任何材料或图像指明 覆铜在每层的位置?  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们没有任何其他材料要分享。 有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    在"需要的铜详细信息:"中、图中橙色突出显示的是顶层的铜。 除此之外、底层是每侧的完整铜 GND 平面。

    此致
    Varun  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认、围绕上图中所示的点、顶层和底层是电气等效的(左侧 GND1、右侧 GND2)?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    是的、是这样。

    布线(6通道)和电源网除外(左侧为 VCC1、右侧为 VCC2)

    希望这可以解决您的所有问题。

    此致
    Varun