Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 主题中讨论的其他器件:ISO1042、 ISO1044
工具与软件:
您好!
我们在 设计中使用 ISO1050DUB 器件、该器件 每年制造数千份。
在 TI 提出的替代方案中、我们发现以下组件:
1) ISO1050DUBR
2) ISO1042
3) 3) ISO1044
为什么 卷带包装中的参考 ISO1050DUBR 处于供货状态并且 ISO1050DUB 已停产?
我们的产品需要具有较长的耐久性、在两个参考标准中、哪一个 是 ISO1042或 ISO1044最耐用的? ISO1050DUBR 是否适合长时间耐用?
此致、