This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUB 推荐的备选器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1469689/iso1050-iso1050dub-recommanded-alternate

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1044

工具与软件:

您好!

我们在 设计中使用 ISO1050DUB 器件、该器件 每年制造数千份。

在 TI 提出的替代方案中、我们发现以下组件:

1) ISO1050DUBR

2) ISO1042

3) 3) ISO1044

为什么 卷带包装中的参考 ISO1050DUBR 处于供货状态并且 ISO1050DUB  已停产?

我们的产品需要具有较长的耐久性、在两个参考标准中、哪一个  是 ISO1042或 ISO1044最耐用的?  ISO1050DUBR 是否适合长时间耐用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、  

     ISO1050DUBR *卷带封装) 和 ISO1050DUB (管装)是同一器件、唯一的区别是封装。 ISO1050DUB 将继续制造、没有淘汰它的计划。

    ISO1042和 ISO1044是较新的器件、可实现更高的数据速率并采用大多数 TI 隔离技术。  

    此致!
    Andrew