This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电流消耗

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1488183/sn74lvc1t45-current-consumption

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: TXU0202

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 在 BMS 系统中使用 SN74LVC1T45。

它们添加了一个电路来切断 VCCB 以节省功耗、详细地说、它们将保持 BQ_CVDD_5V 并切断 BQ_5V、并且一个端口可能具有信号。

但他们在 VCCA 电源中增加了高精度电流表、而且他们发现电流消耗为40uA。  

我从数据表中读取以找到条件、我认为只有这种条件是相似的、但未提供0V 的 VCCB。

您能否仔细 检查功耗是正常还是异常?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VCCB 测量什么?

    (TXU0202会更小且更易于使用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    再加上 Clemens 所说的、该器件具有 VCC 隔离功能、这意味着当任一电源为0V (GND)时、I/O 会进入 Hi-Z 状态。 LVC 不支持浮动电源。 是否可以用蓝线将 VCCB 连接至 GND 并查看 ICCA 是否会降低?

    TXU 将能够支持浮动电源。

    此致、

    Josh