This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:SN74AXC4T245 I/O 内部下拉电阻器的最小值/最大值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487409/sn74axc4t245-min-max-of-internal-pulldown-resister-of-sn74axc4t245-i-os

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

您好!

I/O 上集成静态下拉电阻的最大值和最小值是多少? 我的客户需要将 SN74AXC4T245 I/O 连接到 FPGA I/O。 FPGA IO 在配置期间具有内部上拉电阻器。 我的客户想知道是否满足所需的 VIH。 为此、他们需要知道 SN74AXC4T245 I/O 内部下拉电阻的最小值/最大值。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    内部下拉为62kΩ、变化幅度为±15%。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    感谢您的答复。
    但是、让我再确认一下。
    尽管数据表显示它为71KΩ Ω(典型值)、但它是错误的、它是62kΩ(典型值)、对吧?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    是的。 数据表应列出71kΩ 最大值而不是典型值。 我们将纠正该问题。

    此致、

    Josh