This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OE 引脚连接

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489132/txb0108-oe-pin-connection

器件型号:TXB0108

工具与软件:

您好!

在以下3种类型的连接中、OE 引脚上的哪一种是最佳连接?

其中、 在我客户的应用中、OE 应始终开启。

数据表说明了以下说明、我的客户希望确认上述连接未违反以下说明。

为确保输出在上电或断电期间为高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻连接至 GND、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。 对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路1和2是相同的;R236没有影响。 OE 是高阻抗输入、因此电路3中的 R667没有任何影响。

    数据表的建议开头是"确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态"。 如果您不关心加电或断电期间的输出状态、那么您不需要下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baki-San:

    克莱门斯的建议是正确的。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    插孔